主题中讨论的其他器件:ISO5451、 TMS320F280049、 ISO5851
我有以下内容:
- 4开关三相交错双向降压/升压转换器( 有关设置图、请参阅 TMS320F280049:CMPSS 查询以实现4开关三相交错双向降压/升压转换器 POST 的峰值电流模式控制)
- 总共2块板:控制器板和电源板
- 12个栅极信号
- 控制器板上有12个 ISO5451栅极驱动器
- 电源 板上的12个 IXYS IXDD609缓冲器
- 所有12个栅极驱动器电路在原理图上都是相同的
- 栅极信号连接通过控制器板与电源板之间的非理想长迹线进行连接
- 开关频率为70kHz
- ISO5451的所有栅极信号均使用 TMS320F280049的 PWM 模块生成
- TMS320F280049的工作时钟频率为100MHz
- 这些测试是在电感器不存在且电桥上没有电源电压的情况下完成的
- DESAT 保护和米勒钳位是电路的一部分并永久启用
- 每个 MOSFET 的栅极电容为22nF
- 0至15V 栅极信号
在12个栅极驱动器中、有一个显示以下特性的问题导致击穿。
绿色是顶部栅极信号
粉色是底部栅极信号
我感到困惑的是、当底部栅极为高电平时、为什么我在顶部栅极上观察到零星的33.33MHz 振荡。 这仅发生在12个栅极驱动器中的一个上。 我还绕过了具有相同结果的缓冲器。