This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:警报设置

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857154/ucd90320-alert-setting

器件型号:UCD90320

你(们)好

在我的项目中、我使用 UCD90320。

由于 BMC 以一定的频率访问 UCD,因此每秒只能访问一次。 但 UCD 中的电压变化可能为1kHz。

UCD 是否能够记录当时触发的系统配置及其电压值、以便在寄存器中保存一些配置?

然后在 BMC 读取时清除寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我假设您正在讨论此处的配置文件功能。 每个电压轨最多可具有4个配置文件、由两个 GPI 进行选择。

    电压变化不应导致系统配置变化。 仅当分配的 GPI 发生更改时、配置文件才会更改。

    从 UCD 点视图中、我唯一能想到 的是使用 GPI 故障来记录 GPI 事件。 以便您的主机可以知道给定的 GPI 已更改

    但这仅在 GPI 从置为有效更改为取消置为有效时有效。

    因为这些 GPI 来自外部。 您是否有办法在 UCD 之外读取 GPI?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、您可能误解了我。

    我使用一个电压轨和两个 GPI、因此电压轨具有四 个配置文件、然后在过热或欠热时将 LGPO 用于 BMC、并使用 BMC 读取电压轨。

    因为 BMC 以一定的频率访问 UCD,所以每秒只能访问一次。 但进入 UCD 的电压可能会改变1kHz。

    因此、当 BMC 读取电源轨电压时、它将不准确。  

    UCD 是否能够记录  当时哪个系统配置过热或欠热、以便在寄存器中节省轨电压?

    然后在 BMC 读取时清除寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    设备不保存配置文件索引。

    如果发生故障、器件将故障值记录到 EEPROM 中、主机可以稍后读取。 但它可能无法分辨哪个剖面。

    为什么配置文件如此重要? 如果是这样、您的主机可以通过 PMBus 警报信号而不是常规计时器来查询器件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    故障值是指故障还是欠故障? 那么、过热还是欠热不会存储 EEPROM?

    顺便说一下、如何使用 PMBus 读取 EEPROM 的故障值、如何区分故障和故障?

    如何使用 PMBus 读取 num 配置文件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、仅存储故障值、不会存储警告。

    请参阅以下文档以了解FAULT.http://www.ti.com/lit/pdf/slvaeg5

    请阅读第9.4节 http://www.ti.com/lit/ug/slvuaw9b/slvuaw9b.pdf 以阅读配置文件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您的信息对我非常有帮助。

    我要检查 "Fault #1"是否为平均数字配置文件#1?

    如果是,“故障#1”是否包括您的返回数据????  

    最后、是否每次都覆盖返回数据? 还是仅记录第一个数据并等待清除、然后继续写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    故障1表示这是检测到的第一个故障器件。  它与配置文件无关。 您应对故障进行解码、以了解故障的来源。

    如果启用 FIFO 模式、则故障日志可能会被覆盖。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yihe、

    谢谢、对我非常有帮助。