This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:TPS54020

Guru**** 2504405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856228/tps54020-tps54020

器件型号:TPS54020

尊敬的

我在12V 至1V 范围内使用 TPS54020、请帮助我检查 参考附件的原理图。感谢 lot.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1--19_2D00_PS-_2800_CPU_2600_MISC_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您是否使用 WEBENCH 创建设计? 如果是、您可以在此处共享 WEBENCH 设计链接。 这将有助于审核。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      此外、提供以下信息肯定会有所帮助。

    此致、

    Gerold

    设计参数

    最小

    典型值

    最大

    和功能

    输入电压

     

     

     

    输入电压纹波

     

     

     

    输出电压(直流)

     

     

     

    最大负载电流

     

     

     

    A

    输出电压直流容差

     

     

     

    MV 或%

    输出电压纹波容差

     

     

     

    MV 或%

    VOUT 瞬态(下冲/过冲)容差

     

     

     

    MV 或%

    瞬态 ΔI 步长(μ s)

     

     

     

    A

    开关频率

     

     

     

    kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看了原理图、没有明显的错误。

    如何选择输出电容和补偿值? 似乎补偿值直接复制自数据表中的原理图。 这可能起作用、也可能不起作用、但我认为可能需要调整补偿、以抵消470 µF 电容器的 ESR 零点。

    WEBENCH 或数据表中的公式可用于选择补偿值。 为了选择正确的值、可能需要 Gerold 请求的详细信息。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果您需要进一步的支持、您能告诉我们吗? 否则、我们将继续并关闭此 TT。

    此致、

    Gerold