请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3701 您好!
TPS3701内部钳位二极管是否位于其输入 INA/INB 上?
如果没有、是否有人建议如何保护输入免受-0.3V (绝对最大额定值)以下负电压(ESD/突发)的影响?
不能使用肖特基二极管、因为较高环境温度下的高泄漏电流会改变窗口。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Oliver、
该器件上没有用于防范负电压的钳位、我们通常建议使用肖特基二极管或 TVS (瞬态电压抑制)二极管等外部保护来增加针对负电压的保护。
是否可以调整电阻分压器的大小、使流经外部分压器的电流远高于泄漏电流、从而不会影响阈值精度? 此外、如果窗口非常紧、泄漏会导致误触发、我们还会增加迟滞。
必须将组件值与分立式组件进行某种组合、以便您的电路得到保护并正常工作。 请提供有关您的电阻值、所需电压阈值和 INA/INB 上预期电压范围的更多信息、以获得进一步帮助。 如果任何信息都很敏感、请发送电子邮件至 michaeldesando@ti.com、谢谢!