This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:TPS3840

Guru**** 2534480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858122/tps3840-tps3840

器件型号:TPS3840

大家好、团队成员。

请告诉我 TPS3840DL28 CT 引脚的电压输出。

我认为施加到 VDD 的相同电压会输出到 CT 引脚。

对吗?

我想计算包括直流偏置的影响。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    CT 引脚是用于设置复位延时时间的输入引脚。 将 CT 保持悬空可设置最小复位延时时间、否则、使用外部电容器、电容器通过 R_CT 充电。 电容器充电至的电压不是 VDD、而是某些逻辑电平、以使/RESET 释放回逻辑高电平。

    请使用公式2至6通过外部电容器确定延迟。 如果您有任何其他问题、请告诉我。