This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3619:当电源从 VDD 变为 VBAT 时、TPS3619是否在 VBAT 引脚上从电池流向 TPS3619

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858092/tps3619-does-tps3619-flow-from-battery-to-tps3619-at-vbat-pin-when-power-supply-is-change-from-vdd-to-vbat

器件型号:TPS3619

您好!

我想知道 VDD 到 VBAT 时序时、浪涌电流是否在 VBAT 引脚上流动?

客户发现 VBAT 电压下降是由 VBAT 引脚的浪涌电流造成的。 我认为 VDD 和 VBAT 只是开关、因此我认为外部电路可能会有所作为。

但是、让我确认 TPS3619是否没有在 VBAT 引脚上产生浪涌电流的组件。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文俊弘

    当 VDD Ω VIT 且 VBAT 大于 VDD 时、VBAT 仅通过一个15k Ω 开关连接到 VOUT。 当 VOUT = VDD 时、VBAT 电源电流(I_BAT)为100nA、当 VOUT = VBAT 时为500nA。

    VBAT 不应出现压降。 如果需要进一步支持、请提供 VDD、VBAT 和 VOUT 的示波器捕获以及原理图。 如果任何信息都很敏感,请发送电子邮件至 michaeldesando@ti.com。 谢谢!