This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069在4kV 稳压测试时很容易损坏

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868632/lm5069-lm5069-is-very-easy-be-damage-when-4kv-surege-test

器件型号:LM5069

您好!  

参加 LM5069上的4kV 浪涌测试的客户发现、LM5069和 MOSFET 的降级非常简单。 它们在 OUT 引脚上添加了 TVS、 钳位电压为75V。 在数据表中、VIN 的最大电压为80V。 TVS 器件型号为 SMDJ85CA。

下面是原理图:在 OUT 引脚和 GND 之间的上添加 TVS。

能不能提出一些建议、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    4KV 浪涌测试的源阻抗是多少?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    阻抗为15欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    添加更多信息。 FRE损坏 引脚为 LM5069的 PIN1和 PIN2。

    然后浪涌源的连接在红色 箭头下方:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    为了支持浪涌测试、LM5069应在器件接地路径中配置背对背 MOSFET 和二极管、如 http://www.ti.com/lit/an/snva683/snva683.pdf 所示

    然后、需要调整输入 TVS 的大小以吸收浪涌电流(4kV/15Ohm = 266A)、同时保持 TVS 钳位电压为100V (LM5069的绝对最大电压)。 使用 两个  串联的30V TVS 二极管(例如 MPLAD15KP30CA)将能够处理大电流。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    一些油炸玉米饼:

    1.客户在 LM5069的输出端添加了浪涌源、它与 snva683不同。 它们是否可以使用与 snva683中所示图5相同的电路?

    2.他们发现在 Scuca683中、LM5069中有两个接地端、如何连接这两个接地端? 在客户应用中、仅一个接地。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    另一个问题是浪涌路由的总阻抗为40欧姆、而不是15欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    1.客户在 LM5069的输出端添加了浪涌源、它与 snva683不同。 它们是否可以使用与 snva683中所示图5相同的电路?

    尽管我们从未进行过测试、但即使在输出侧出现浪涌时、它也应该起作用。 在这种情况下、在输出侧添加 TVS 二极管

    2.他们发现 在 Scuca683中、LM5069中有两个接地端、如何连接这两个接地端? 在客户应用中、仅一个接地。

    器件接地是 LM5069周围所有组件的虚拟基准。 该节点通过二极管 D1连接到系统接地(请参阅 snva683中的图-5)。 有关布局参考 http://www.ti.com/lit/ug/slvuaa1/slvuaa1.pdf、请参阅 EVM 用户指南

     3.浪涌路由的总阻抗为40欧姆,而不是15欧姆

    在这种情况下、应串联两个5.0SMDJ30A TVS 二极管

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这是 James Zhan、从现在开始、我将为这位客户提供支持、因为 Betty 正在迁移到另一个团队。

    1.由于 snva683用于输入侧,您能否共享输出侧浪涌的原理图? 这里没有背靠背 FET。

    2.现在无需更改 PCB,您是否有任何建议让客户运行这两个接地的测试?

    [报价用户="Rakesh"]器件接地是 LM5069周围所有组件的虚拟参考。 该节点通过二极管 D1连接到系统接地(请参阅 snva683中的图-5)。 有关布局参考 http://www.ti.com/lit/ug/slvuaa1/slvuaa1.pdf、请参阅 EVM 用户指南

    如果您有更多建议、请告诉我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 James:

    在浪涌事件期间、需要进行低于最低限度的修改来保护 LM5069。

    • 器件返回路径中的二极管 D1、如  snva683中的图-1所示
    • 输出端的双向 TVS 可钳制瞬态电压、输入电压为100V (LM5069的绝对最大电压)

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 James:

    最后、我们将通过电子邮件讨论客户要求。

    BR、Rakesh