This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:UVLO 输入泄漏规格和电压钳位

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857424/lm5022-uvlo-input-leakage-spec-and-voltage-clamping

器件型号:LM5022

您好!

LM5022数据表将 UVLO 输入端的绝对最大电压电平指定为7V。

未指定最大值。

在客户的应用中、输入工作电压为10.5V 至60V。

为了确保此功能、选择了105K + 14k7 UVLO 分压器。
在60V 输入电压下、UVLO 电压计算为7.37V 标称值、使用容差为1%的电阻器可能会更高。


我希望在该电压电平下、迟滞电流发生器不再工作(已饱和)。
但是、UVLO 引脚的直流探测读数为6.25V、我无法解释。

UVLO 允许的最大电压是多少?
UVLO 输入电流泄漏是什么?
3. UVLO 输入是否有用于比较器内部偏置的钳位二极管?
4.如果存在钳位、允许的流入二极管的电流是多少?
如果不发生钳位、是否需要外部钳位电路以及建议将何种低成本解决方案用作 DZ、则 DZ 在整个温度范围内具有显著的泄漏、431钳位会增加成本和器件数量。

数据表中没有此规格内用例的应用手册

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmin、

    感谢您提出问题并使用 LM5022。

    UVLO 引脚的最大额定电压为7V。 如果电压高于此值、则引脚可能会损坏、不建议使用内部 ESD 结构来钳制电压。 和外部齐纳二极管。 另一种选择是将电阻器值更改为引脚不会超过7V

    测量 UVLO 引脚时的输入电压是多少?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    使用105k/15k 电阻分压器时、输入电压=60V 时引脚上的读数为6.24V、远低于预期的7.5V -因此输入电压钳位问题。

    所需的10.5V UVLO 阈值驱动分压器分压比;更改电阻器值需要保持相同的比值以符合规范且不会解决问题、尽管较高的值会减轻未指定 的输入钳位二极管应力。

    使用 DZ 进行钳位是由于与二极管温度相关的泄漏(-40C...+85C 测试)导致的 UVLO 容差噩梦

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cosmin、

    请直接联系我、我们可以讨论这个问题。

    谢谢、

    Garrett