This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:电流泄漏

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855261/bq25505-current-leakage

器件型号:BQ25505

我们正在实施 BQ25505、它似乎运行良好、除了它汲取的电流似乎大于电路实际需要的电流之外。

我们可以在没有 BQ25505的情况下为电路供电、仅消耗大约10uA 的电流。  但是、对于 BQ25505内联、无论出于何种原因、它似乎消耗大约2mA 的电流。

希望您能在这里给我一些想法。  所附为原理图和 PCB。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恩里克

    可充电电池的电流是否为2mA? 意外的电流消耗可能是由于电池充电造成的。 为了确认这一理论、请提供输入电压、输入电流、电池电压、电池电流、系统电压、 电池连接和断开时的电流和系统电流。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该已经说过,我还没有充电电池在电路中。  

     当我安装了可充电电池时、 我看到充电正常。   我目前正在做这项测试,但没有它。

    我正在寻找当前的泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恩里克

    输入电压是否始终小于 VSTOR 电压? 如果器件未在升压模式下运行、则有一个内部 FET 将 VIN_DC 拉至 GND。 为了研究这个理论、您能否提供一个 SW 引脚的示波器捕捉、VIN_DC 上的电压、并向我说明您在实验中是如何为器件供电的(来自低阻抗工作台电源还是诸如太阳能电池板的高阻抗源)?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我一段时间没有听到你的反馈。 如果您有任何疑问、请告知我们、否则我将关闭此主题。

     

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我正在度假

    不熟悉 SW 引脚

    我现在使用实验室电源对其进行测试。

    • VBAT_PRI 通常设置为3.6V
    • Vin_dc 通常设置为5V、最大电流为300mA
    • 3.7V/850mAh 锂聚合物位于 VBAT_sec 处

    我们对芯片进行了编程、使其具有:

    • VBATT_ov = 4.0V
    • VBATT_OK=3.1v
    • VBATT_HYST=4V

    电池正在充电。  VBATT_OK 测试点未激活。

    以下是 lboost 引脚的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恩里克

    您的输入电压(VIN_DC)大于 VBAT_OV 阈值。 此充电器设计为用作升压充电器。 在升压充电器中、输入电压低于电池电压。 在 BQ25505中、每当发生这种情况时、功能方框图中的第一个 NFET 都会导通、电流如我所示流向接地端。 这似乎是泄漏电流最可能的来源。 为防止这种情况发生、我建议降低输入电压或根据您的设计适当钳制输入电压。

    谢谢、

    Ricardo