This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:这是否可用于反相降压/升压配置?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428, TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858354/tps56428-can-this-be-used-in-inverting-buck-boost-configuration

器件型号:TPS56428
主题中讨论的其他器件: TPS54240

您好!

TPS56428是否可用于反相降压/升压配置?

理想情况下、输出电流为1A 时、规格为+15V 输入电压、-15V 输出电压。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    是的、它可用于反相降压/升压、但不适用于您的应用。  Vin -(-Vout)必须小于18V。 您的情况:15 -(-15)= 30V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速响应!  在1A 输出下、您是否有+15Vin、-15Vout 的推荐器件系列?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    TPS54240可能非常适合。  有一个设计计算器用于:

    www.ti.com/.../swiftposneg-calc