This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:降压模式最大占空比

Guru**** 2813185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857149/lm5170-q1-buck-mode-maximum-duty

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我的 LM5170规格是单相运行输入电压 54V 输出电压52V。   

在初始仿真阶段、我使用 TINA LM5170仿真。  

我离开了话题,提到了: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/619955?LM5170-Q1-Single-phase-operation

我已经做了我能想到的任何事情。  

包括将 VisetA 设置为5V 和更改 RCS、电流环路补偿。  

输出电压似乎从 54V 降至50.8V

工作频率降至75kHz。  

上升和下降的死区时间为最小值(RTD =1k Ω)

而斜坡信号侧是通过数据表计算设置的。 (我知道电子表格中有拼写错误。)  

最大关断时间是否约为700ns?  

我的应用是电池充电器、通过为电池充电、使其足够接近浮点充电。

主开关将导通。  如果浮动电压与电池之间的电压差为2V

电流大约为2V/50m Ω= 40A  

我的应用是电池充电器、通过为电池充电、使其足够接近浮点充电。

主开关将导通。 如果浮动电压与电池之间的电压差为2V

电流将大约为2V/50m Ω= 40A 流向电池。  (仍可接受)

但 在我的仿真中,差异大约为4V。  

是否有任何方法可以使 LM5170占空比达到最大值(降压模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 计算和规格为 Blow。  

    e2e.ti.com/.../LM5170DESIGN_2D00_CALC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您提出问题并使用 LM5170。

    数据表中指定的最短关断时间为200ns。 第9页的 PWM 比较器部分。

    如果负载发生变化、输出电压调节是否会发生变化?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    是的、我将 Vout 设置为52V

    在空载条件下,输出电压大约为52.38V。

    为 51.04V

    为50.8V

    如果 我将负载更改为电池、  

    CC 10A 电荷会逐渐下降,CV 会下降到 V 设定点(52V 或更高),这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否直接在电路板的输出端测量输出电压?

    如果您将其用于电池充电器应用、则输出电压应稳定至52V、因为这是电压环路设置的值。

    谢谢、

    Garrett