This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两相交流电压和电流监控:基于分流器或 CT 的解决方案。

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260, AMC1302, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829003/two-phase-ac-voltage-and-current-monitoring-shunt-or-ct-based-solution

主题中讨论的其他器件:INA260AMC1302INA226

您好!

我有一个应用需要监控(读取和控制)连接到电机的电压和电流。

我一直在选择基于 CT 和分流器的解决方案。

正如我所看到的、基于分流器的解决方案将集成隔离器、而基于 CT 的解决方案则需要外部隔离器。 如果我错了、请纠正我的问题。 这是它们之间的唯一区别吗?

您能为此应用提供参考吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您考虑使用 TI 传感产品! 我们的工程师将在周一返回办公室时进行分析并作出响应。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:   

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    以下是一些可能的参考资料:

    http://www.ti.com/lit/ug/tidubk3a/tidubk3a.pdf

    我相信电流互感器的次级线圈可以在低电平电压下使用。

    希望这对您有所帮助、

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    基于分流器的解决方案怎么样?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    我对拖延表示歉意。

    对于基于分流器的解决方案、最关键的方面是不违反输入共模电压(VCM)绝对最大额定值。 除此之外、您还希望典型的工作电机电压范围处于器件的建议工作区域内。

    例如、INA260的建议工作 VCM 范围为0V 至36V、因此 INA260输入引脚所检测到的电机电压不能超过该范围。 但是、由于这是交流电机、我假设其电压将低于0V、因此 INA260将不工作、除非其电源电压随 VCM 浮动。 当 VCM 为直流电压时、使电源电压浮动更容易实现、因此可以选择具有集成隔离的 CSA (电流感应放大器)、您可以在此处浏览隔离式放大器 :http://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html

    遗憾的是、使用 AMC1302等隔离式放大器还需要为放大器的隔离式输入级提供浮动电源电压(Vs)。 虽然这些器件可以测量双向(交流)电流、 输入 VCM 不能超过其浮动 Vs 以上/以下的几个电压。因此、使用一个反向偏置的简单齐纳二极管为 Vs 提供交流 Vcm、将不起作用、因为一旦 VCM 电压小于、齐纳二极管就不会反向偏置 齐纳二极管的反向击穿电压。 如果齐纳二极管未反向偏置、则器件将断电。 也许使用 全桥整流器+齐纳二极管来提供一个恒定 Vs 会有所帮助。

    另一种选择是使用基于霍尔的非接触式解决方案。 此设计可帮助提供一些指导:

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu522a/tidu522a.pdf

    此致、

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    我对基于 CT 的解决方案有几个问题。 如果我的 CT 输出为0-10V (0-100A 的电压类型)、我应该如何能够使用 uC 模拟输入进行读取? 由于给出的大多数示例用于 CT 0-1V 输出、然后放大信号以通过 uC 进行读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    您可以使用增益小于1的放大器将0-10V 压缩到 ADC 的适当满量程范围。 或者、您也可以使用我们的数字部件之一、例如 INA226、它可以使用内部 ADC 测量0V 至28V 的总线电压。 这些器件通过数字总线输出数据。

    此致、

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参考。 由于在我的应用中、 INA226有16个 CT 用途似乎不是一个好选择、因为我将不得不使用8/16数字总线(I2C 线路)来读取。

    是否有指向参考设计的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新、Peter?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将临时帮助您。 在您上一篇帖子中、您询问了哪个参考设计的链接?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA226 CT 或增益小于1 copamp 设计的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 一个涉及 INA226的参考设计。 不确定它与您的应用有多相关

    此致、Guang