请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我已经准备了 Arduino 代码、ı 可以在 BQ20Z655和 Arduino 之间建立通信。 但通过使用相同的代码、我无法在 BQ78350和 Arduino 之间执行相同的操作。 每个命令在 Arduino 串行接口上返回"-1"。 我使用的是4k7上拉电阻 SMBC 和 SMBD。 LDO 电压为2.5V
例如、电池电压:-1或电流:-1等
请帮我解决这个问题吗?
谢谢。