This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145软启动时间

Guru**** 2383370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171522/lm5145-lm5145-soft-start-time

器件型号:LM5145

您好!  

对于 LM 5145的软启动、我们有紧急的客户查询。

 

现有设计采用40msec 软启动,现在客户希望将软启动提高到500msec 以上,

您能不能告诉我们您对以下问题的反馈和确认;

  1. 是否可以将软启动时间增加到500毫秒以上? 对性能有任何不利影响吗?
  2. 根据计算,我们需要 Css ~ 6.8 u F ,它可以吗?  最大 CSS 电容器值是否存在任何限制?  
  3. 它对其他功能有什么影响,主要是过流限制(RDS on sensing )和过载期间的断续?

谢谢,

此致,

Vikas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    虽然软启动时间过长有点少见、但控制器没有任何相关限制。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题3、对 OCP 或断续没有影响、后续重启(故障消除后)将具有较长的 SS 时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim,它解决了我的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vikas。