This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:尝试在 Windows 环境中的器件管理器中访问 LP5024器件

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868635/lp5024-trying-to-access-lp5024-device-in-device-manager-in-windows-environment

器件型号:LP5024

你(们)好

我们尝试通过 BIOS 在操作系统中将 LP5024枚举为 I2C 从设备。 为此、我们需要输入硬件 ID。

从控制器的 HW-ID 是“LP5024”还是“TILP5024”,还是其他的硬件 ID? 有什么想法吗?

谢谢

-Eshak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eshak、

    您可以直接使用 I2C 来控制 LP5024。 我们没有 HWID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要使用设备枚举通过操作系统访问设备,我们需要在代码中包含硬件 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eshak、

    您将哪些硬件与 LP5024搭配使用? 我不熟悉操作系统的控制方式。 但我想、如果您通过 BIOS 使用 I2C 作为接口、则无需使用硬件 ID。 您可以在数据表第8.5.1.4节中找到 I2C 地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈迪

    我们正在尝试编写一个 API 代码、与 Windows 系统中的 I2C 驱动程序进行通信。 为此、我们需要枚举 I2C 器件、以便在器件管理器中检测到该器件。 如下所示、

    谢谢

    Eshak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否共享 LP5024器件驱动程序代码以供参考。

    谢谢

    -Eshak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eshak、

    请参阅 此主题的 Q3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在 Windows 环境中查找设备驱动程序。 您共享的线程基于 Linux?

    谢谢

    Eshak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eshak、

    很抱歉、我们没有基于 Windows 的驱动程序代码。 通常、我们使用 GUI 连接到 Windows 环境中的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TI 能否支持开发 LP5024的器件驱动程序。

    谢谢

    Eshak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eshak、

    我们还没有这种发展计划。