This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:从 REGN 输出使能开始的 I2C 访问使能等待时间

Guru**** 2529290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857964/bq25601d-about-i2c-access-enable-wait-time-from-regn-out-put-enable

器件型号:BQ25601D

你(们)好  

非常感谢您的帮助。

另一个问题是相同的,但 我们需要再次提出几乎相同的问题。  

BQ25601D 是 I2C 主机控制器件、客户应用具有 支持 I2C 通信的 MCU。  

主机侧将 在 BQ25601D POR 序列后启动 I2C 通信。  

但 BQ25601D 仅响应 NAK。   *我们猜是 SCL/SDA 高电平原因。   

 我们需要知道 POR 序列后的 BQ25601D I2C 稳定时间。  

*这意味 着我们认为 在 POR 序列后需要 I2C 通信的等待时间很短。  

现在 、  我们的客户尝试在 POR 之后进行 I2C 通信时等待300ms。  

是的、这是 I2C 通信正常。   但是、I2C 通信 "失败"是没有等待时间的。

[问题]  

1) 1) 您能告诉我们    BQ25601D POR 序列后的 I2C 通信等待时间吗?  

   * 如果可能 、在   启用 REGN 后告知我们 I2C 通信等待时间。    

     我们知道 REGN 在 POR 之后需要220ms 的时间 。 *数据表 9.3.3.1 加电 REGN 调节   

  现在,客户 将在 使用 POR 启用 REGN 后尝试 I2C 通信。  

  但客户 I2C 污染无法 及时发生、  

2) 2) 如果我们在 POR 之后需要 I2C 通信等待时间。  

   您能告诉我们 这一原因吗?     

谢谢、尊重

三月贾斯珀 ( 日本旅游 )  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、March。

    等待时间取决于 IC 是否在 UVLO 阈值以上有效。 在 POR 之后(VBUS 或 BAT 高于 UVLO)、充电器应该能够进行通信。

    我相信客户至少要等300ms、时间应该足够、但不需要那么长。

    在对充电器施加有效电源后、为了允许数字状态机加电、需要等待时间。

    此致、

    Joel H