This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:TPS2372-4双特征问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856488/tps2372-4evm-006-tps2372-4-dual-signature-issue

器件型号:TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件:TPS2372

您好:

一个4paris PSE 接口的1236使用一个 tps2372-4、另一组 PSE 4578对与另一个 tps2372-4并联使用(请参阅图)。

测试结果:一组相同的分类成功,另一组失败。 是否有任何方法可以解决此问题(电路已连接)?

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    您是否使用可以执行.bt 双特征的 PSE 进行测试? 当您单独测试通道(PD 已连接)时、每个通道是否显示来自 PSE 的多个手指。 第二个波形显示 PSE 正在通过检测、这意味着 PD 独立正常运行。 因此、这似乎是 PSE 仅在该通道上提供13W 功率、或 PD 请求1类功率(可能未将分级电阻器选项配置 为高功率)。 例如、在双特征配置中 、CLSA 应为 4类、而 CLSB 应为3类、以在每个通道上获得45W 的功率(PSE 总共提供90W 的功率)。 您可以确认这一点吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的支持。根据您的建议,您遇到了以下问题。 在 POE 中、20W 功能输出测试 PD 是5类。 在15W 下、发现一个 TPS2372-4 PD 类别和另一个 TPS2372-4 PD 类别5。 在5W 条件下、测试发现一个 TPS2372-4 PD 1级和另一个 TPS2372-4 PD 5级。

    此致

    Leon

    文晔集团 μ A

    广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

    手机:(86) 159 8985 2994

    电话:(86) 755-26743880 分机:6643

    传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ?有什么方法可以帮助解决 TPS2372 μ A 的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    您能帮助澄清您的调试过程吗? "20W 功能"是指您在 CLSA 和 CLSB 的每个 PD 上放置4类电阻器吗?

    您是否还确认继电器工作正常? 当您设置为4类电阻时、继电器仅连接4类电阻器?

    我认为最好首先在每个 PD 上为您的系统设置正确的分级电阻、然后我建议在 VDD 和 VSS 之间的一个 PD 上使用工作台电源强制施加分级电压 、并使用电流表测量其电流。 我们需要验证 PSE 可以看到正确的分级电流。 当一个 PD 优先、然后在两个 PD 上(两个具有分级电压的工作台电源和两个万用表)时、您能做到这一点。 然后、我们可以看到您的系统解决方案是否会在分类期间损坏电流。