This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54291:如果从 TPS54291更改为 TPS54292、则应调整哪些参数

Guru**** 2814545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54292, TPS54291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833548/tps54291-what-parameters-should-be-adjust-if-change-from-tps54291-to-tps54292

器件型号:TPS54291
主题中讨论的其他器件:TPS54292

您好!

目前、我使用频率为600kHz 的 TPS54291。 如果我更改为使用具有1200kHz 频率的 TPS54292、则输出电压和功率保持原始状态、我应该更改什么?

也许应该调整 comp 参数、但我不知道如何计算。

输出电感器可以保持原始设计的较低纹波、但它可以正常工作、对吧?

是否应调整任何其他参数?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    当您切换到更高的开关频率时、对电感器尺寸的要求变得越来越小。  但是、如果您决定保持相同的尺寸、则 IRIPPLE 电流会变得更小。  它应该仍然有效。

    是的、需要调整补偿网络(R6、C6、R7、C9)。  请参阅下表。

    我可以分享我制作的设计工具、它可以让您更轻松地进行设计更改。  请直接向我发送电子邮件。

    此致、

    简森