This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:HIDRV 和 LODRV 不能在充电状态下工作

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ77915, LM9061, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866081/bq24610-hidrv-and-lodrv-don-t-work-in-charge-state

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ77915LM9061

我开发了一款参考 BQ24610数据表中10.2典型应用的电路板。 充电功能工作了几次、所以我认为电路是正确的。

但是、现在充电无法正常工作、我无法理解发生了什么。

如果您有一些想法、请提供建议。

提供 VBAT (16V、4节电池)。 BATFET 被打开。

2.提供适配器电压。 BATFET 被关闭。 PG =低电平、#STAT1 =低电平。

3. HIDRV 和 LODRV 不产生任何脉冲。 (充电工作时、HIDRV 和 LODRV 产生脉冲。)

BQ24610是处于故障状态还是已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fuji、

      STAT1和 STAT2的状态是什么? 这些指示充电器是否正常运行或报告故障。  表2中显示了可能的故障表。 数据表中 bq2461x 的 STAT 引脚定义。

    1. 测得的 TS 电压是多少?
    2. 适配器提供的输入电压是多少?
    3. 您能否分享原理图供我查看?
    4. 插入适配器后、您能否获取 VCC、REGN、PH 和 ACDRV 的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar。

    感谢您的支持。

    > STAT1和 STAT2的状态是什么?
    STAT1为低电平、STAT2为高阻态 (LED 连接到 STAT1、STAT2和 PG)

    >1.测得的 TS 电压是多少?
    1.65V

    >适配器提供什么输入电压?
    24V。 我尝试更改了20V、18V 和22V 的供电电压、行为不变。

    >您能否分享原理图供我查看?
    我附加了它。 在我的测试中、GNDPWR 和 J1-#2 (电池组-)短路、因为我想抑制 平衡电路的影响(第2页)。 电池组的平衡连接器未连接、BQ77915保持 HIB 模式。 (SW1和 SW2是可选的。)

    e2e.ti.com/.../sch.zip

    >插入适配器后、您是否可以获取 VCC、REGN、PH 和 ACDRV 的波形?
    我采用了波形。

    VCC

    REGN

    pH

    ACDRV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar。

    您能发现我们的电路有什么问题吗? 如果您能给我们一些建议、我将不胜感激。

    现在、我想知道连接到 HIDRV 和 LODRV 的 NMOSFET 是否不够坚固。 (在我们的电路中、这些 FET 是 Q6和 Q7)

    因此、我移除了这些 FET 并检查了一些端口的电阻。

    PH 和 HIDRV 之间的电阻约为40欧姆。 这是正常的吗?

    如果连接到 HIDRV 和 LODRV 的 NMOSFET 损坏,是否可以断开 HIDRV 或 LODRV 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fuji、

      原理图的 BQ24610部分看起来不错。 当充电停止时、ISET1的电压是多少、您还可以对 SRN、PH、充电电流进行示波器捕获吗? 我想了解系统中的电池保护器是否将电池与 SRN 上的感测隔离。 原理图中 LM9061的用途是什么? 对于您的充电电流、您使用的 FET 应该是良好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar。

    感谢您查看我们 的原理图。

    正如我第一次在这里写的那样、该板现在不工作。 (充电将不会开始。)
    >原理图中 LM9061的用途是什么? 对于您的充电电流、您使用的 FET 应该是良好的。

    我想使用 NMOSFET 作为由#BATDRV 控制的 FET。 这是因为电池电流很大(15A)。
    LM9061驱动 NMOSFET (Q8)的栅极。

    如果您对该 FET 有顾虑、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fuji、

      查看示波器捕获、显示 PH:

    • 当电池连接且适配器未连接时、PH 将反映插入的电池电压。 一旦适配器被连接且 VCC 存在、ACDRV 应该在 VCC - REGN 上打开。 根据示波器捕获 VCC、REGN 正确导通、但一旦 ACDRV = VCC - 6V、这将驱动输入反向阻断 FET、并且 VCC 电压应传递到 PH。
      • 验证 Q6漏极处的电压
      • 如果部件未切换、则可能处于故障状态
        • 什么是 TS 电压?
        • 预充电计时器故障
        • 输入或电池过压
        • 睡眠模式
        • 电池不存在
    • 由于 STAT 行为不指示故障、这些故障很可能不会反映出来。 您能否验证 HIDRV 与 Q6栅极以及 Q7栅极之间的焊接? 由于 VCC 在插入适配器之前反映电池电压、因此意味着 Q6的源极和漏极均已正确连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢你的答复。

    我想确认两点。

    第1点。 在您提到的故障条件下、STAT1是低电平还是高阻态?

    我检查了我的电路、STAT1为低电平、但 HIDRV 未开始切换。
    没有发生其他故障情况。
     TS 电压为1.65V。
     禁用定时器故障(将 TTC 上拉至 VREF)无效。
     输入电压(VCC)为24V、电池电压为15.5V。

     

    第2点。
    关于 "应将 VCC 电压传递到 PH。"、 我认为当 Q6关闭(HIDRV = PH)时、VCC 不会通过 PH。
    连接适配器时 Q6是否亮起?

    我订购了 BQ24610EVM、并将检查一些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fuji、

      对拼写错误表示歉意。 对于 VCC 电压、我希望确保 ACDRV 完全导通 ACFET、这就是我想要验证 HSFET 漏极处的电压的原因。 如果 HSFET 关闭、则是 VCC 将不会传递到 PH。 如果 EVM 的结果存在问题、请进行更新。