This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17573Q5B:CSD17573Q5B

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17573Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833453/csd17573q5b-csd17573q5b

器件型号:CSD17573Q5B

您好!

我尝试使用该部件 CSD17573Q5B 的 pspice 模型。 但是、当我运行仿真时、我会遇到未知参数错误:

****恢复 testfets.cir ****
.end
---------- $
错误(ORPSIM-16015):未知参数。

请帮助纠正此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    感谢您提出问题。 您使用的是什么仿真工具? 我们在 TI.com 上发布的所有 PSpice 模型均已加密。 我们不会在公共网站或论坛上发布或发布未加密模型。 某些仿真工具不适用于加密模型。 此外、我们还遇到了一些模型与特定仿真工具不兼容的情况。 请提供更多详细信息、我将了解我可以采取哪些措施来帮助您解决此问题。 如有必要、我可以通过私人消息向您发送未加密模型。 我将向您发送一个朋友请求、允许我将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将使用 Cadance PSpice 17.2。 TI pspice 模型存在未定义参数的问题。 因此、PSpice 无法运行它。 您能否找出哪个参数未定义并纠正问题。 如果您有 Cadance PSpice、也许您可以尝试使用此模型模拟简单电路、看看您是否也遇到错误。  

    谢谢你

    Daniele

    8014729776

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    今天、我将介绍一下该模型、并尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    再次感谢您关注 TI MOSFET。 我们认为、旧版本的 PSpice 可能存在一个小的兼容性问题、用于生成和加密您正在使用的模型。 未解密模型与17.2一起工作正常。 我将通过私人邮件将其发送给您、并关闭此主题。