This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:电源管理- TPS54560中的温度问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857301/tps54560-power-management---temperature-issue-in-tps54560

器件型号:TPS54560

当输出电流为3.2A 时,我们面临温度升高问题,输入和输出额定值如下。

输入电压- 32V、输出电压- 5V、负载电流- 3.2A 持续负载

当环境温度为30°C 时、整个 PCB 温度上升至大于90°C

我真的很担心温度应力导致的组件降级。

我们使用散热焊盘、相同的散热焊盘与接地连接。请参阅下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件的最大建议工作结温为150摄氏度。  

    我们保证器件在该规格下运行。

    您正在从高 VIN 中将输入电压降低一个很高的值、这样效率会降低、从而导致 IC 中的功率损耗。

    您的设计需要达到多大的环境温度?

    IC 的外壳温度是多少?

    组件层下面的板层是什么样子的?

    什么是环流二极管的 p/n 和电感器的 p/n? 如果您可以减少这些组件的 DCR、则可以减少 IC 和这些组件之间的热共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我们的设计要求是30V (最大输入)至5V ,工作频率为700KHz,是否会影响性能和效率? 我们将获得80%的最大效率

    最高工作环境温度为60°。

    管壳温度是? 80度

    电感器器件型号- SRP1038C-220m (220uH,5.2A),二极管器件型号- V8PA10-M3,整个电路板,包括输入滤波器中使用的大容量电容器,因为电源板与接地层相连。

    由于功率损耗产生的热量会扩散到所有组件中,我们担心的是由于高温应力而导致组件退化。

    请告诉我们减少热量的解决方案。

    谢谢

    此致、

    Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望降低转换器的损耗、可以尝试以不同的频率(例如:400kHz)进行开关、因为开关损耗会变小。

    您正在燃烧3W 的功率、因此您需要管理热性能、并且组件的额定温度会正确上升。

    除了组件变化之外、我唯一可以想到的是开关频率、以提高效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能就 PCB 板中的热处理提出一些建议

    此致、

    Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将所有层图发送给我的个人电子邮件:m-beck1@ti.com

    我将向您提供反馈。