当输出电流为3.2A 时,我们面临温度升高问题,输入和输出额定值如下。
输入电压- 32V、输出电压- 5V、负载电流- 3.2A 持续负载
当环境温度为30°C 时、整个 PCB 温度上升至大于90°C
我真的很担心温度应力导致的组件降级。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当输出电流为3.2A 时,我们面临温度升高问题,输入和输出额定值如下。
输入电压- 32V、输出电压- 5V、负载电流- 3.2A 持续负载
当环境温度为30°C 时、整个 PCB 温度上升至大于90°C
我真的很担心温度应力导致的组件降级。
此器件的最大建议工作结温为150摄氏度。
我们保证器件在该规格下运行。
您正在从高 VIN 中将输入电压降低一个很高的值、这样效率会降低、从而导致 IC 中的功率损耗。
您的设计需要达到多大的环境温度?
IC 的外壳温度是多少?
组件层下面的板层是什么样子的?
什么是环流二极管的 p/n 和电感器的 p/n? 如果您可以减少这些组件的 DCR、则可以减少 IC 和这些组件之间的热共享。
您好、感谢您的回复。
我们的设计要求是30V (最大输入)至5V ,工作频率为700KHz,是否会影响性能和效率? 我们将获得80%的最大效率
最高工作环境温度为60°。
管壳温度是? 80度
电感器器件型号- SRP1038C-220m (220uH,5.2A),二极管器件型号- V8PA10-M3,整个电路板,包括输入滤波器中使用的大容量电容器,因为电源板与接地层相连。
由于功率损耗产生的热量会扩散到所有组件中,我们担心的是由于高温应力而导致组件退化。
请告诉我们减少热量的解决方案。
谢谢
此致、
Rajasekaran