This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A-Q1:HS 自举能否驱动两个 FET?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833533/ucc27211a-q1-can-the-hs-bootstrap-drives-two-fets

器件型号:UCC27211A-Q1

尊敬的先生/女士:

是否可以使用自举来驱动两个相似的 HS FET?

栅极电荷 现在是2倍。

下面的计算是否正确?

栅极电容、C =(栅 极电荷 x 2)/(VDD - Vboot 二极管)

自举电容 > 10 x 栅极电容?

如果我错了、请纠正我的问题。

谢谢。

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    感谢您关注 UCC27211A-Q1。 是的、可以使用高侧栅极驱动器驱动两个 MOSFET。 最好在驱动器输出的每个 MOSFET 栅极上使用单独的栅极电阻器。 有效栅极电容将如您所示、2x Qg (VDD - VF (自举二极管)。 自举电容= 10x 栅极电容是引导电容值的良好指导原则。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、