This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:具有任意时序控制的输出脉冲 LED 电流

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856865/tps92691-output-pulse-led-current-with-arbitrary-timing-control

器件型号:TPS92691

大家好、

我的客户认为 TPS92691用于以下用途。

输入电压:24V

输出电压:36V

输出电流:2.3a

LED 照明控制:输出具有任意时序的2.3A/1ms 脉冲。

为了 实现 " 具有任意时序的输出2.3A/1ms 脉冲" 操作、以下设置是否正常?

设置 ILED=2.3A

将 PWM 引脚驱动到高于2.3V 的电压并持续1ms  

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设备的应用专家目前不在办公室。 请给他两天时间回答。

    谢谢

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet-San

    注意到。

    等待2天回答此问题不是问题。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    具有任意时序的1ms 脉冲意味着什么... 1ms 是否具有重复重复重复率或它可以打开多少 ms 至几秒?  此应用的用途是什么?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    您已通过直接电子邮件与我联系、因此我将关闭此主题。

    谢谢 Tuan