大家好、
当 VBUS 掉电事件发生时、我有一个关于 BQ25710的问题。
客户计划在 VBUS 为12V 时使用、充电电压为16.8V (4节电池)
客户希望在 VBUS 电压下降时停止充电、例如10V。 是否可以停止充电?
我认为、该器件可以通过向 CPU 发出 PROCHOT 来检测 VBUS 下降、但无法自行停止充电。 正确吗?
此致、
Yoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joel、
感谢您的回答。 我了解 DPM 功能可以降低输出电流。
客户希望在 VBUS 掉电时停止充电。
我认为他们有两种解决方案来停止充电、如下所示。 您能告诉我每个解决方案是否能正常工作吗?
1. MCU 检测到 PROCHOT 信号后、主机 MCU 可以停止器件。
2.通过分压电阻在 VBUS 上添加比较器来检测 VBUS 上的压降。
此致、
Yoshi
您好、Yoshi、
明白。
1)对于1)当 VBUS 降至12V 时、您需要启用 LOW_PROCHOT_VDPM 位、以便使用与/PROCHOT 触发器相同的 VINDPM 值。 如果您觉得 VBUS 会在12V 以上崩溃、则可以保留该位不变。 从这里、您可以使用 MCU 禁用充电。
2) 2)充电器附带集成比较器。 如果您要禁用整个转换器(不只是充电路径)、请考虑使用从 VBUS 到 CMPIN 引脚的电阻分压器、并设置 FORCE_LATCHOFF 位、该位将在触发内部比较器时禁用整个转换器。
此致、
Joel H