This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:有关 VBUS 压降的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830952/bq25710-question-about-vbus-drop

器件型号:BQ25710

大家好、

当 VBUS 掉电事件发生时、我有一个关于 BQ25710的问题。

客户计划在 VBUS 为12V 时使用、充电电压为16.8V (4节电池)

客户希望在 VBUS 电压下降时停止充电、例如10V。 是否可以停止充电?

我认为、该器件可以通过向 CPU 发出 PROCHOT 来检测 VBUS 下降、但无法自行停止充电。 正确吗?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    如果12V 适配器/电源过载、您会强制 VBUS 达到10V 还是希望在10V 时获得 VBUS?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的评论。

    客户希望  在12V 适配器/电源过载时达到10V 的 VBUS 电压。

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    该充电器具有称为 VINDPM 的功能、可执行您请求的功能。

    当输入电压降至低于可编程阈值(默认情况下、阈值为 VBUS (空载)- 1.28V)时、充电器将逐渐降低充电电流以维持系统负载。

    这可以通过输入电压寄存器进行编程。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的回答。 我了解 DPM 功能可以降低输出电流。

    客户希望在 VBUS 掉电时停止充电。

    我认为他们有两种解决方案来停止充电、如下所示。 您能告诉我每个解决方案是否能正常工作吗?

    1. MCU 检测到 PROCHOT 信号后、主机 MCU 可以停止器件。

    2.通过分压电阻在 VBUS 上添加比较器来检测 VBUS 上的压降。  

    此致、

    Yoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    明白。  

    1)对于1)当 VBUS 降至12V 时、您需要启用 LOW_PROCHOT_VDPM 位、以便使用与/PROCHOT 触发器相同的 VINDPM 值。 如果您觉得 VBUS 会在12V 以上崩溃、则可以保留该位不变。 从这里、您可以使用 MCU 禁用充电。

    2) 2)充电器附带集成比较器。 如果您要禁用整个转换器(不只是充电路径)、请考虑使用从 VBUS 到 CMPIN 引脚的电阻分压器、并设置 FORCE_LATCHOFF 位、该位将在触发内部比较器时禁用整个转换器。  

    此致、

    Joel H