This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:4S4P 监控

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79606A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857879/bq25713-4s4p-monitoring

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455ABQ79606A-Q1

您好!

同样的概念是否适用于电池监控器?
如果我们选择电池监控器、我们仍然对串联电池的数量进行计数、因此对于4s4p、我们可以得到至少可以监控4节串联电池而不是16节串联电池的监控器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我一直在阅读 此 EVM 的说明、它说它可以监控"大型电池组"中的" 16节串联电池"。 这似乎与上述概念相矛盾。 这是否适用于所有电池监控器?

    如果是这种情况、这是否意味着我需要4个电池监控器来检查4S4P 的4个并联电芯的电压?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

      我认为最好将 bq76PL455A 用作器件型号、以便找到正确的答案。 我正在支持该器件的团队中进行循环、您也可以 使用 bq76PL455A 作为器件型号来提交新线程。 谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    对于 bq76pl455a、该器件支持每个器件6-16节电池的任意位置、但最多可堆叠。 因此、当我们讨论支持6-16节/通道时、它指的是串联电池、而不是并联电池、因为监控器对添加并联电池漠不关心、因为电压保持不变。 换言之、您无需更多器件即可支持并联电芯、但至少需要6节串联电芯才能满足 bq76pl455a 器件的最低电压要求。

    在这种情况  下、如果您正在寻找4节串联电池、我建议您在以下位置使用 bq79606A-Q1器件:www.ti.com/.../BQ79606A-Q1、该器件支持3-6节串联电池。 同样、即使4节串联电池中添加了4P、您也只需要一个器件。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Taylor! 这很有帮助。  

    不过,还有一个问题--如果 显示器对添加并联电芯漠不关心,因为电压保持不变,这是否意味着电池组中的电芯也是并联的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    是的、假设您并联使用相同的初始 V 和容量电芯、这是正确的。 在方案2中、您可能需要为每个并联组使用单独的监视器来跟踪所有单个电池。

    此致、

    泰勒