This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:需要类似的 LDO

Guru**** 2536630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163, TL783, TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856463/lm5008-similar-ldo-required

器件型号:LM5008
主题中讨论的其他器件:LM5163TL783TPS7A4001

尊敬的先生:

您能不能推荐任何具有最大输入电压100V 和输出电压12V/200mA 或更高输出电流的线性稳压器。

工作温度范围为-40度至125度。

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在明天进行检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh、

    您是否在寻找开关稳压器或 LDO?

    100V 开关稳压器是 LM5163。 这将为您提供最佳效率。

    100V LDO 是 TL783。 这将更易于使用。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    我正在寻找100V LDO、TL783看起来不错、但工作温度仅为0°C 至125°C

    是否有任何与 TL783类似的100V LDO、工作温度  范围为-40°C 至+125°C

    谢谢、

    Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh、

    TPS7A4001是一款100V、-40C 的 LDO、但输出电流仅为50mA。

    我认为我们没有其他问题、但我将此问题转交给了 LDO 组。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、Nesh、

    正确答案:我们仅提供两个100V 器件:TPS7A4001和 TL783。

    遗憾的是、TL783将是我们的最佳产品、我们不提供-40C 至125C 范围内的任何器件

    此致、

    Wilson