This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138PFCEVM-026

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833308/ucd3138-ucd3138pfcevm-026

器件型号:UCD3138

尊敬的 Yitzhak:

我需要使用 UCD3138为 PFC 提供 PIM (e_meter)功能。 Bosheng 告诉我 、如果我想使用 FAE、请联系当地 FAE、但当地 TI FAE 的回答不超过一周。 我问过几次。

如果我只重新连接引脚并在 CCS 中打开、是否可以在 UCD3138PFCEVM - 026上使用 PIM (e_meter)功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    很抱歉造成了问题。

    Bosheng 是这个问题的专家、很快就会回来与您讨论这个问题。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只是在代码中启用电表、则电表将无法工作、EVM 板需要在启用电表功能之前进行校准、校准过程复杂、无法通过 E2E 进行教学。 电表与常规 PFC 控制无关、您仍然可以在没有电表的情况下拥有完整的 PFC 解决方案。