This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:请帮助检查 LM5118的应用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858281/lm5118-pls-help-to-check-application-for-lm5118

器件型号:LM5118

您好、专家、

如果可以满足以下设计要求、您可以帮助检查 LM5118:

------------------------------------------

VIN = 18Vdc 至 72V

Vout = 65V

Po = 150W

------------------------------------------

此致、

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您联系我们并考虑将 LM5118用于此应用。

    应用是什么?

    LM5118可以满足规格、但 LM5118是一款非同步转换器、因此必须考虑二极管的热耗散。

    如果您有任何疑问、请直接与我联系。

    -Garrett