This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401-EP:压降电压与 IOUT 关系

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857343/tps74401-ep-dropout-voltage-vs-iout-relationship

器件型号:TPS74401-EP

您好!

我计划使用 TPS74401MRGWREP。

设计配置如下所示、

VIN = Vbias = 3.3V

2. Vout = 2.5V (Vin-Vout = 0.8V)

Iout = 2.3A

但在典型特性中、压降电压与 Iout 之间的关系中、压降会随着输出电流的增加而增加。

我的问题是、

该调节是否需要在满负载条件下实现高压降

2、由于 Vin-Vout=0.8V、它是否适用于上述配置

谢谢、

Ramesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、  

    该调节是否需要在满负载条件下实现高压降

    使用 Vin 和 Vbias 时、压降值高于当前的余量。 对于3A 负载、最大压降规格为1.62V。  

    2、由于 Vin-Vout=0.8V、它是否适用于上述配置

    对于输入电压和偏置电压、对于2.3A、所示的压降数约为1.2V。 您只有0.8V 的余量、并且器件没有足够的正常运行余量。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason。

    然后、我必须配置为、

    VBIAS=5V

    VIN=3.3V

    Vout=2.5V @2.3A  

    在此模式下、压降仅为195mV (VDO 最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBIAS=5V

    VIN=3.3V

    Vout=2.5V @2.3A

    在此模式下、压降仅为195mV (VDO 最大值)

    此配置是否有效???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remesh:  

    是的、当 Vbias - Vout 大于1.62V 时、该器件在3A 时的压降最大为190mV。  

    此致、  

    Jason