This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:内部 PMOS 升压电路的功能是什么?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868291/tps65131-q1-what-is-the-function-of-the-inside-pmos-for-boost-circuit

器件型号:TPS65131-Q1

您好、专家、

从数据表中可以看到、对于升压电路、我们使用整流器二极管对电感器放电。 但我仍然看到 IC 内部有一个 PMOS。 该 PMOS 的功能是什么。

PMOS 如下所示。 谢谢,圣诞快乐!

此致

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 由於假期原因,当局会延迟作出回应,但不应迟於一月七日。

    此致、

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    该 开关用于在 输出负载非常轻的情况下维持连续导通模式。 如果没有这个开关、  在轻负载运行时、电感器电流有可能变得不连续。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的回复。

    在重负载时、该 FET 是否仍会导通?

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    客户为什么需要了解器件的内部操作? 如果可能、我希望避免提供更多详细信息。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    为了在客户电路板中进行调试、我需要知道这个 MOS 的行为。 如果是机密信息、您可以向我发送电子邮件。 谢谢。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    我将直接向您发送电子邮件。

    此致、

    辽卡特