请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92641 各位专家、您好!
对于 TEC (珀耳帖)驱动器、我计划使用 LED 驱动器作为恒流源。 TPS92641非常适合恒流稳压器。
要驱动 TEC (珀耳帖)、需要较高的电流(~5A)、因此我想并行操作一些 LED 驱动器。
有可能吗?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.