This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电器和系统负载

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171118/bq51050b-charger-and-system-load

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ51013B

你(们)好

图19. (WPC 无线电源充电系统指示 bq5105x 的功能集成)显示了电池和系统之间的连接。

是否可以在电池无线充电时使用系统?

在这种情况下、电源路径是什么? (bq51050b 为电池充电、电池为系统供电?)

如果我需要能够在电池无线充电时使用系统、是否有更合适的芯片或 芯片组合  (单独使用无线电源接收器 IC 和充电器 IC)选项?  

我打算将其用于由锂聚合物电池(预期200 ~ 350mAh)供电的可穿戴医疗设备。

此外、考虑到输出电压的噪声、是否有任何可用的数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "是否可以在电池无线充电时使用系统?"

    Bill J -是的、来自 BQ51050B 的电流不会进入电池、而是进入系统。  电池的充电时间将增加。

    "在这种情况下、电源路径是什么? (bq51050b 为电池充电、电池为系统供电?)"

    Bill J -- BQ51050B 用于非电源路径配置,并联为系统和电池供电

    "如果我需要在电池无线充电时使用系统、是否有更合适的芯片或 芯片组合  (单独使用无线电源接收器 IC 和充电器 IC)选项? "

    Bill J --可能会将 BQ51013B 与电源路径充电器一起使用。  但这尚未得到评估,但应该起作用。  BQ2407X 系列电源路径充电器是一个很好的起点。

    "此外、考虑到输出电压的噪声、是否有任何可用的数据? "

    Bill J --很抱歉没有这些信息,它会因线圈、系统和发送器而发生很大的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好,Bill!

    感谢 您的回复。

    此外、它们 (BQ51050B 和  BQ51013B) 是否适用于医疗设备?  

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51050B 和 BQ51013B 是商用器件、未获得医疗认证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bill

    有没有适合医疗应用的无线电源接收器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、没有医疗应用设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Bill