This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:SHDN#引脚的运行方式不符合预期

Guru**** 2530840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170130/tps2660-shdn-pin-does-not-behave-as-expected

器件型号:TPS2660

尊敬的所有人

我们在16通道背板上使用 TPS26600。 16个插槽中的每个插槽都有自己的保护电路、如下所示:  

该电路板正在生产中、到目前为止、我们对此电路没有任何问题、但现在我获得了2个具有"缺陷"通道的电路板。 一个板带有2个、另一个板带有一个"有缺陷"通道。

经过一些调查、发现"有缺陷"的通道上不存在12V 插槽电源、并且 TPS26600的 SHDN#引脚处于低电平(50mV)。 根据数据表、该引脚具有内部上拉电阻器、还具有3.3V 的外部上拉电阻器、因此我肯定会看到逻辑高电平。  

当我强制 SHDN#引脚为高电平(连接至3.3V)时、 TPS26600 会打开12V 电源、一切正常。 在此测试期间、我测量了流入 SHDN#引脚的电流、该电流处于某个 uA 的预期范围内。 尽管如此、上拉电阻器似乎无法开启电源。 我还删除了 R702、但它没有进行任何更改。

这些设备是否有缺陷? 我们的电路有问题吗? 还有人报告过这类问题吗? 有什么想法或意见?

感谢您的回复!

此致  
重做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 Reto、

    1.故障是通过生产测试还是现场报告?

    2.这是第一次上电还是之前在这些器件上进行了一些测试?

    3.如果您更换设备,那么输出电源是否启动?

    4.如果您将有缺陷的器件放在另一个电路板上,结果如何?

    5.您能否共享显示 VIN、VOUT、SHDN、OVLO、UVP、DVDT 的波形? 我们将需要查看其他信号是否正常。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、
    感谢您的快速回复。 供您参考:我换用 了插槽2 (有缺陷)和3上的两个 TPS26600。  由于更改后问题未从插槽2移至插槽3、因此我得出结论、问题不是由 TPS26600引起的、我认为我们可以结束本次讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Reto 的进一步调查。 我将关闭该线程。

    此致

    Kunal Goel