This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65135:布局审查

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170810/tps65135-layout-review

器件型号:TPS65135

您好!

IAM 使用 TPS65135RTER 作为双电源作为二极管的限压

请查看我的布局和原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我们的数据表建议 FB 电流至少为10uA、因此建议 R54为124k Ω。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,您是否觉得在布局方面有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    OUTN 和 R56之间的布线过宽、您可以参阅我们的数据表布局指南。

    2. OUTN 是否经过过孔到达底层? 建议将 OUTN 放置在一层上、恐怕过孔会导致一些意外问题。

    BR

    Patrick