This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:CURRENTLIMITS (OCP)

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858266/lmr33630-q1-currentlimits-ocp

器件型号:LMR33630-Q1

您好!

CURRENTLIMTS:是否可以设置过流保护点?

现在输入12V、输出5V/2.5A、希望 OCP 为3.3A、 您可以在哪里设置它?   数据表、ISC 4.5A、限流3.5A、

为什么低侧电流限制低于高侧电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    电流限制不能在外部设置。 已对 IC 进行编程、使其具有数据表中规定的固定电流限制。  

    有2种电流限制保护。 高侧电流限值表示器件的峰值电流限值(当高侧 FET 导通时)、而低侧电流限值表示谷值电流限值(当低侧 FET 导通时)。

    由于电感器电流纹波具有峰值和谷值、因此会对这些电流进行监控、以确保电感器电流在这2个限值内。  

    谢谢

    -Arief