This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:断续模式

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831469/tps544c20-hiccup-mode

器件型号:TPS544C20

各位专家:

我想知道打嗝现象。 您会回答以下问题吗?
1.如果我设置断续模式、并且 TPS544x20检测到 OC_FAULT (STATUS_WORD 低字节位4设置为"1")、则 PGOOD 将变为低电平。 我的理解是否正确?
2.如果是、STATUS_WORD 高字节位3也设置为"1"、对吧?
3.如果是、STATUS_WORD 高字节位3是否可以不设置为"1"?
4.如果 TPS544x20检测到 OC_Fault、TPS544x20将以断续模式工作、对吧?
5、如果在检测到 OC_Fault 后 OC_Fault 条件很快消失、TPS544x20是否跳过断续模式?

非常感谢您的支持。
此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwara、

    1.如果我设置断续模式、并且 TPS544x20检测到 OC_FAULT (STATUS_WORD 低字节位4设置为"1")、则 PGOOD 将变为低电平。 我的理解是否正确?

    1A) TPS544x20通过在每个开关周期的低侧 FET 导通周期的大约中点检测低侧 FET 电流来感测 OC_FAULT。  在每个开关周期中、检测到的低侧 FET 电流超过编程的 IOUT_OC_FAULT_LIMIT、计数器将递增1。  每个开关周期、如果检测到的低侧 FET 电流不超过编程的 IOUT_OC_FAULT_LIMIT、计数器将递减1。  如果计数器递增到7、则会声明 OC_FAULT。

    设置 STATUS_IOUT 命令中的 OCF 位、这将设置 STATUS_WORD 中的 IOUT 位

    设置 STATUS_WORD 和 STATUS_BYTE 中的 IOUT_OCF 位

    禁用输出(禁用输出将使 PGOOD 置为低电平并设置 STATUS_WORD = 1中的 PGOOD#位)

    如果在 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 中选择了重启(断续)、则启动断续计数器以等待重启。


    2.如果是、STATUS_WORD 高字节位3也设置为"1"、对吧?

    2A)如果 PGOOD 被拉至低电平、STATUS_WORD 位10 (高字节3 - PGOOD)设置为1。


    3.如果是、STATUS_WORD 高字节位3是否可以不设置为"1"?

    3A) STATUS_WORD 高字节位3 (PGOOD#)是 PGOOD 下拉器件的实时反映。  如果 IOUT_OC_FAULT 已禁用输出、则 PGOOD 将被拉低


    4.如果 TPS544x20检测到 OC_Fault、TPS544x20将以断续模式工作、对吧?

    4A)根据 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE [5:3]的设置、可将 TPS544x20编程为通过打嗝重启或闭锁运行。  当 Rs[2:0]= 7时、TPS544x20将在 Rs[2:0]= 0时持续重启(断续)、TPS544x20将关断、直到禁用和启用才会重新启动(闭锁)。


    5、如果在检测到 OC_Fault 后 OC_Fault 条件很快消失、TPS544x20是否跳过断续模式?

    5A) OC 故障条件短于7 PWM 周期计数器、用于检测答案1中描述的过流和过流情况、将避免关断和重启(断续)故障响应。  不触发7 PWM 周期计数器的短路 OC 事件也不会设置 IOUT_OCF 状态位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回答。

    对于问题5、我的理解是、如果 TPS544x20检测到 OC_FAULT (计数器增量7)、TPS544x20将报告 STATUS_WORD = 0x4810、对吧?  客户报告说、在老化测试中的高负载电流期间、他获得了 STATUS_WORD=0x4010。 这种情况很少见、但 TPS544x20似乎检测到 OC_FAULT 并且未检测到 PGOOD="L"。 DoesTPS544x20可能会受到这样的响应? 客户想知道 TPS544x20可能会响应 STATUS_WORD = 0x4010或不响应。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我有一个问题。  如果 OC_FAULT 条件被移除、STATUS_WORD 低字节位4将被清除、对吧?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题5、我的理解是、如果 TPS544x20检测到 OC_FAULT (计数器增量7)、TPS544x20将报告 STATUS_WORD = 0x4810、对吧?  客户报告说、在老化测试中的高负载电流期间、他获得了 STATUS_WORD=0x4010。 这种情况很少见、但 TPS544x20似乎检测到 OC_FAULT 并且未检测到 PGOOD="L"。 DoesTPS544x20可能会受到这样的响应? 客户想知道 TPS544x20可能会响应 STATUS_WORD = 0x4010或不响应。

    我有一个问题。  如果 OC_FAULT 条件被移除、STATUS_WORD 低字节位4将被清除、对吧?

    Fujiwara、

    PMBus 定义了2种状态位。  锁存警告和故障位以及实时状态位。

    PGOOD 和 OFF 为实时状态位。  它们反映了转换器的当前状态。   因此、PGOOD 位将反映读取 STATUS_WORD 时 PGOOD 引脚的状态。  如果在转换器处于断续模式并等待重新启动时发生读取、则 PGOOD 位将为1、表示 PGOOD 被置为低电平、但如果在转换器转换期间发生读取、 并且它已完成软启动但未声明新故障 PGOOD 引脚电压将为高电平、因此 PGOOD 位将设置为0。

    相比之下、OC 警告和 OC 故障是锁存的警告和故障位、这些位会保留过去的警告和故障信息、直到通过 CLEAR_FAULTS PMBus 命令或通过 CNTRL 引脚禁用和启用转换器进行清除。  过流事件后、即使输出恢复、也会设置 OC 警告和 OC 故障位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    当发生过流事件且内部计数器递增7、然后在下一个开关时序移除过流事件时、TPS544x20将如何反应? 器件将等待7xs 然后器件恢复正常运行、或者器件不等待7xs、器件将立即恢复正常运行? 请参阅下面附加的文件。

    此致、
    福吉瓦拉

    TPS544x20-断续 模式(08222019).pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    请回答一个问题吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwara、

    很抱歉耽误您的回答。  我上周出差、在外出时无法回答这个问题。

    TPS544x20转换器将根据情况1进行响应。

    TPS544x20转换器只能在低侧 FET "导通"期间以及仅在器件开关期间感测电流、因此、一旦计数器达到7个周期并停止开关、即使电流降至过流阈值以下、转换器仍将在7个软启动周期内保持关断状态。