This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:[KTNG]电路图、请查看并查询当前设置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171306/bq25622-ktng-circuit-diagram-review-and-inquiry-about-current-setting

器件型号:BQ25622

大家好、TI 支持团队

我收到了客户关于电路的审查询问。

电池充电器 IC 和电量监测计的电路。

请答复以下询问和请求。

回顾电路图

e2e.ti.com/.../KTNG_5F00_Request-for-circuit-review_5F00_221115.pdf

2.如果您有 BQ25622的 EVM 数据、请共享。 (我想指参考电路。)

2-1. 请告诉我们 BQ25622中使用的电感器和电阻器的制造商和产品名称。 (要求提出建议)

BQ25622的默认放电峰值电流设置为12A。

与 RLIM 值是否存在相关性?

4.数据表中指定的 Kilim (2500A 欧姆)和 INREG (1.6A)值的 RILIM 值是否正确? 此时、输入电流限制的值是多少?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    关于1、在原理图上、如果 TS_BIAS 和 TS 引脚悬空、主机必须使用 REG0x1A[7]中的 TS_IGNORE 位禁用 TS 引脚功能。  否则、充电器将报告 TS 故障而不充电。  

    关于2、622EVM 的 EVM 将在本周发布。  随附用户指南草稿。   e2e.ti.com/.../SLUUCK2_5F00_draft.pdf EVM BOM 具有电感器和电阻器。

    关于3,不 放电峰值电流由寄存器 REG0x19[7:6]设定。

    关于4、除非使用 REG0x19[2]禁用、否则输入电流小于由 RILIM 电阻器或输入电流限制寄存器设置的值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢你的答复。

    另一个问题。

    1.设置 TS_IGNORE=1、不想进行 TS 监控。

    1-1. 如何保持 TS 引脚的状态?

    1-2. 我可以将其保持浮动吗?

    1-3. 您是否有推荐的电阻器值?

    (稍后将对 TS 进行审查。)

    4、如果 REG0x19[2]设置为禁用、最大输入电流是多少?

    4-1. 将 REG0x19[2]设置为启用、并尝试将输入电流限制设置为最大值。

    应该为 RLIM 设置什么值?

    (根据数据表(IINREG=1.6A)、能否将 RLIM 值设置为1.56K Ω?)

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    关于1-x、在 TS 悬空时设置 TS_IGNORE=1是可以的。  或者、TS 引脚可以将电阻分压器上拉至 REGN、从而设置 V (TS)~=0.5*REGN、这使得芯片认为热敏电阻始终报告25°C。  电阻分压器可以为10kohm 至100kohm。   

    关于4、最大输入电流限制值为3.2A。  这也是默认值。 我们通常建议使用 RILIM 将输入电流钳位到预期输入源可以提供的最大预期电流、例如、如果500mA USB 端口是预期使用的最常见电源、则设置为500mA。

    此致、

    Jeff