This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:低侧二极管规格

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169997/lm5143-q1-low-side-diode-spec

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

您好、TI 专家、  

下面是客户提供的 LM5143参考设计原理图、如果红色低侧二极管器件短缺。

选择此二极管替代 Onsemi NRVBA160NT3G 的注意事项是什么?

谢谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    由于死区时间太短、因此无需使用该二极管。 它们可以使其保持未组装状态。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    好的、还有一个问题。 用于其他 VR 控制器 IC

     注意事项(VF、IR...)  二极管的方法 吗?

    以下是测试条件。

    输入电压8~32V (典型24V 汽车电池)

    负载突降58V (350ms)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    确保 VRRM 的额定电压为最大 VIN 电压。  最好使用肖特基二极管、因为它没有任何 Qrr、还应确保其额定电压下的结电容最小且 相同。  此外、确保正向额定电压最小且相似。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、William。