This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:将1.8V 输出电压短接至3.3V 外壳

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868431/tps62148-shorting-1-8v-vout-to-3-3v-case

器件型号:TPS62148

您好!  

我的客户对 TPS62148有疑问。
他们使用 TPS62148制造了自己的电路板、并正在测试异常情况。
现在、TPS62148设置为1.8V 输出。 当将1.8V 输出电压短接至其他3.3V 电源轨时、它们会看到火花、TPS62148损坏。
将1.8V OUT 短接至3.3V 电压轨通常会损坏器件吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    通常、单个直流/直流转换器不支持并行结构(Vout)、因为它没有电流共享功能。

    如果器件损坏、请检查原理图(FCCM)中的 MODE 引脚是否拉高、如果是、则将 MODE 引脚拉至低电平、以免发生损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回复。
    为什么 FCCM 会在 PFM 模式不会导致损坏?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    对于 FCCM、当 VFB 远大于内部基准时、电感器电流可能会变为非常负的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。
    很抱歉,我仍然无法理解。
    由于 TPS62148具有负电流限制功能、因此我认为不会出现会损坏器件的负电流。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    可能还有其他一些故障机制。  需要进行详细的故障分析、以确定确切的原因。  简单的答案是不要将输出短接至另一个电压。