This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511A:是否有其他器件可支持更高的 UVLO 值?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832472/ucc27511a-is-there-any-other-device-to-support-higher-uvlo-value

主题中讨论的其他器件:UCC27511A

客户正在使用 UCC27511A、但他们希望 voff= 8V。 您有什么建议或任何其他合适的器件吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    感谢您在 e2e 上进行深入探讨。

    客户需要什么 Von 开启驱动电压?

    客户需要的关断驱动电压是8V 还是-8V?

    例如)客户正在寻找一个示例12V 导通驱动电压 A -8V 关断驱动电压或8V 关断驱动电压?

    负驱动电压通常用于快速将栅极拉至接地、以防止不必要的导通或确保关断、因为关断期间栅极上的电势差较大、从而更快地将栅极拉至阈值以下。

    如果客户想要正关闭驱动电压、您知道他们为什么会提出此问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、  

    我们尚未收到您的消息、因此我将假定此问题已解决、并将此主题标记为已解决。 如果是、请按绿色按钮、如果您对此主题有进一步的疑问、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manadou、

    很抱歉耽误你的时间。 它们需要在8V 时关闭器件。 现在、他们决定使用电源降压的禁用电路来实现这一点。 谢谢你。