This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:遥感电阻器

Guru**** 2531960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170040/tps536c7-remote-sense-resistor

器件型号:TPS536C7

大家好、

我们是否担心使用300欧姆电阻作为遥感电阻器?

出于某种原因、我们没有100欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我将于11月11日回顾并返回给您。

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,等你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您能解释一下0欧姆电阻器的使用吗? 如果该电阻器保持为0欧姆、则 Vdd_Core 将对反馈没有影响、反馈将等于 AVS_VDDFB、Raven 的电阻无关紧要。 反馈= 1*AVS_VDDFB + 0*VDD_CORE。

    如果您决定为 RACS 使用300欧姆电阻 器、那么对于另一个电阻器而言、可能使用300欧姆电阻器是一个不错的选择。 这样、反馈/感应是 VDD_CORE 和 AVS_VDDFB 的偶数分法。 反馈=.5*AVS_VDDFB +.5*VDD_CORE。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    通过拆分,您的意思是将300与0和100与0进行比较,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    通过甚至拆分、我的意思是300到300。 如果您有300到0欧姆、那么您使用的电阻器大小无关紧要、反馈/感应= AVS_VDDFB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boyd、

    我认为原理图将更加清晰、

    请帮助检查、非常感谢

    e2e.ti.com/.../FG_2D00_4800-MPS-schematic-Ti-remote-20221116_2D00_1330.pdf