This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:VDS 电压尖峰达到150V

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856153/tps23756-vds-voltage-spike-goes-to-150v

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:PMP40514

大家好、

在我们的客户将电容 C14/C16/C17合并为一个100uF 后、发现器件损坏。

他们发现电压不同的位置:

A 点:电压尖峰变为152V

B 点:电压尖峰变为30V

请帮助检查哪些因素会造成这种损坏?

谢谢你

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C.T.、

    感谢您的提问。 VC 上的高电压看起来会超过该引脚的最大额定电压、这可能会损坏器件。  

    要确认、客户除了 C14、C16、C17的值等效于100uF 之外、没有更改任何其他值?  

    这是在 PMP40514电路板上完成的、还是客户创建了自己的布局?


    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、在更换电容器后会发生损坏、这是在它们自己的电路板上完成的。

    谢谢、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C.T.、

    您能否给我发送一份客户原理图副本?

    这可能是一个稳定性问题、因为环路是针对特定输出电容器设计的、但我想首先查看原理图。

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在将近一周的时间里没有听到您的任何声音。 如果我在48小时内没有听到您的声音、我会认为这条线已经解决。 如果问题仍在继续、欢迎您在此处发帖、如果出现新问题、请创建新帖子。

    感谢您关注 TI PoE 产品。

    此致、

    Michael Pahl