This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:低电压应用的电流限制

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832893/tps2595-current-limit-on-low-voltage-applications

器件型号:TPS2595

我在一个项目的多个部分中使用 TPS259540。 当输入电压为12V 时、一切都能顺利工作、我可以对任何输出短路或强制过流、IC 将按预期工作。 当使用较低的电压(5V 或3.3V)时、似乎会发生电流跳变、但300mA 输出不会关闭输出、而是保持有效、与电流设置无关。 我尝试了1A 输出和1.5A 输出、结果没有差别。 使用有源负载时、我可以正确创建1A 或1.5A 输出、但当我查看这些值时、电流"重置"为300mA、并且无论器件温度有多高、FLT 引脚都不会触发。 同样、将 Vin 升高到+12V 并尝试完全相同的实验会产生正确的行为。  

我使用1uF 作为输入/输出电容器、3.3nF 作为 DVDT 电容器、使用10k/12Kk 作为 UVLO 的分压器、使用1.33k 作为 Rilim。  

是否有办法解决这一问题、或者这是预期的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pabalo、

    我将在明天返回到您的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    TPS2595具有电流限制操作、而不是断路器操作。 当器件进入电流限值时、只要器件未达到热关断状态、输出电流就始终保持在设定的电流限值。   

    当器件未处于电流限制时、输入电压等于输出电压。 当部件处于电流限制时,输出电压也是负载电阻的函数,并且将等于 VIN 和 ILIM x RLOAD 的最小值。

     Vout =最小值(VIN、ILIM x RLOAD)

    数据表的图26显示 了功耗与热关断时间间的关系图(EVM 上获取的数据)。 这将使我们了解器件在不发生热关断和关断的情况下限制电流的时间。 您可以将功率耗散电流限制条件计算为(VIN - VOUT)和 ILIM 的乘积

    功率耗散可能足够低、从而使器件保持在电流限制模式、而不会触发热关断。 您可以测量器件的结温以确认相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    希望您的问题得到解答。 您还有其他问题吗,如果不能,我们可以关闭此主题吗?