This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM

Guru**** 2815205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857890/em1402evm-em1402evm

器件型号:EM1402EVM

您好!

 我将 EM1402EVM 与 LAUNCHXL-TMS57004搭配使用 、我对 ACB 代码有一些疑问。

1) 1) ACB_tracer 数字是什么? 它的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这与我们的示例代码中的情况不同、因此我不确定命名方案。 您能否解释一下您从哪里获得这部分代码、或者您是否修改了它?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 TMS570BMS 的一部分代码。 我没有修改过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我以为您使用的是 EM1402代码。 此变量是一个数组、用于跟踪您发送的前1000条 ACB 命令(要平衡的方向和单元格)、大概是为了跟踪命令。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您重放。

    来自同一代码的其他问题:  

    #define ACB_CHARGE_TIME 10.
    #define ACB_PERIOD 40
    unsigned int g_ui32ACBChargeTime = ACB_CHARGE_TIME;
    unsigned int g_ui32ACBPeriod = ACB_PERIOD;

    ACB_CHARGE_TIME 是电池平衡的时间、1秒、然后放松3秒。

    这些是任意数字还是数据表中对其进行了描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    示例代码是一个指南、但您可以根据自己的要求自由操作值、但前提是您接受任何热管理风险或错误更改内容。 在这种情况下、数据表不需要这些值。

    此致、

    泰勒