This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:USB 从机/OTG 模式下的行为

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833652/tps2549-q1-behavior-at-usb-slave-otg-mode

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549

大家好、

 

您能回答以下问题吗?

 

AP (CPU)–TPS2549-Q1–USB 连接器 <=线束/电缆=> PC 的情况下、

 

-。 您能否从主机/从机/OTG 的角度解释 TPS2549-Q1的工作原理?

  AP 主机:

  AP 从机/OTG:

 

-。 通过 PC 的 USB 路径使用 AP 更新/下载模式时、TPS2549-Q1如何工作?

 

 

谢谢、

Sam Lee

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    根据我的理解、  

     AP 主机:UFP 将发送信号以识别端口是 CDP 还是 SDP,然后 tps2549将相应的信号发送到 UFP,在 数据通信建立后。

    AP 从属设备/OTG:UFP 可以将数据发送到与 AP 请求作为主机的通信、然后主机将该角色转换为从属设备。  

    对于此 OTG 模式、tps2549内部数据开关将打开、VBUS 将关闭。  TPS2549仅支持 PC 和 AP 的日期方式。