This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87330Q3D:建议用于较高 ESD (HBM)额定值的器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87330Q3D, CSD87335Q3D, CSD87333Q3D, CSD87334Q3D, CSD86330Q3D, CSD86336Q3D, CSD87331Q3D, CSD17302Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832280/csd87330q3d-recommended-part-for-higher-esd-hbm-rating

器件型号:CSD87330Q3D
主题中讨论的其他器件: CSD87335Q3DCSD87333Q3DCSD87334Q3DCSD86330Q3DCSD86336Q3DCSD87331Q3DCSD17302Q5A

大家好、

我的客户正在使用 CSD87330Q3D、但其 ESD 额定值仅为200V。 我们是否有要向客户推广的具有500V HBM 等级的 P2P 或类似解决方案?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您向客户推广 TI FET。 下面是采用 Q3D (3.3 x 3.3mm SON)封装和 HBM 通电压的所有器件的列表。 CSD87333Q3D 和 CSD87334Q3D 包含 ESD 保护二极管、并具有高得多的 HBM 通电压。 但是、这些器件针对高占空比运行进行了优化、并具有对称 FET (相同尺寸的裸片和 RDS (on)额定值)。 此封装中唯一一个靠近的电源块是通过400V HBM 的 CSD87335Q3D。

    CSD86330Q3D 250V
    CSD86336Q3D 300V
    CSD87330Q3D 200V
    CSD87331Q3D 150V
    CSD87333Q3D 3000伏
    CSD87334Q3D 4000伏
    CSD87335Q3D 400V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的评论。

    我的客户要求  CSD17302Q5A 的 ESD 额定值、您能否在这种情况下提供帮助?

    此致、

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    CSD17302Q5A 通过250V HBM 和2000V CDM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    明白了、非常感谢您的快速响应。

    此致、

    陈文森