This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:无标识十进位(UCC3895DWTR)

Guru**** 2509065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171163/ucc3895-decap-without-logo-ucc3895dwtr

器件型号:UCC3895

您好、技术支持

您能帮您检查下图上的芯片标记

为什么该器件没有 TI 标识?

 感谢您的回复。

B.R.

应春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定标记应该是什么样的。  我将尝试了解我是否可以让您与合适的团队联系、为您进行调查?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向我的同事询问了这个问题、他们提供了以下信息。

    该器件是在1999年设计的、恰好在 TI 收购 Unitrode 的那段时间、因此没有 TI 标识并不少见。

    但是、如果您对部件是否为原装有疑问、请填写此表并按照 以下说明操作:https://www.ti.com/lit/pdf/ssdl004

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您耐心地解决我的问题。

    您的回复确实对您有很大帮助。

    谢谢、此致、

    应春。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingchun、

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、

    Mike