This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003

Guru**** 2390340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868990/bq51003-bq51003

器件型号:BQ51003

尊敬的先生:

我们使用的是 BQ 51003无线充电 IC,此 IC 的输出功率为2.5W,最小充电输入功率为5W。 但在本例中、我们希望使用2.5W 充电板。 因此、请就此提出任何想法、是否有任何等效的 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    2.5W 发送器(TX)不可用、这也有一定的风险。  由于几个导致损耗和低效率的因素、TX 将发送更多功率以在 RX 输出端产生2.5W 功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢尊敬的 Bill

    此 IC 是否支持 Apple I Watch 充电板? 因为我们的器件是智能频带小工具、所以尺寸很小。 我们希望使用功率更低的充电垫为器件充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill、

    是否有任何低于2.5瓦的无线充电 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、TI 没有满足此要求的发送器。  所有发送器均为 NRND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill

    IC bq 51003是否支持 Apple I Watch 充电器?  

    bq51003的等效 IC 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    是否有输入功率为2.5W 的无线充电 IC?

    如果是、请指定器件型号。

    IC bq 51003是否支持 Apple I Watch 无线充电板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51003接收器基于 Qi 标准、可与 Qi 发送器配合使用。

    我们没有特定于 Apple 的器件、但如果它与 Qi 标准兼容、它将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bill